请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74CBTLV3245A 尽管数据表中的建议运行条件表中未介绍 VIH 的最大值和 VIL 的最小值、但您是否可以将其视为可接受的值、直至达到额定值?
(VIH 的最大值:4.6V,VIL 的最小值:-0.5V?)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尽管数据表中的建议运行条件表中未介绍 VIH 的最大值和 VIL 的最小值、但您是否可以将其视为可接受的值、直至达到额定值?
(VIH 的最大值:4.6V,VIL 的最小值:-0.5V?)
A 端口和 B 端口上的输入/输出电压范围必须保持在电源电压范围内。 该器件被列为"在数据 I/O 端口上进行轨到轨开关"。 您将在 SN74CBTL3245A 数据表的第一页看到这一点 :
这意味 着该器件的输入/输出电压可以在 GND 至 Vcc 范围内的任何位置。 因此、在您提到的情况下、如果 Vcc 为3V、则端口 A 和 B 的输入可以安全地介于0-3V 之间。
-Rami Mooti