This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A23157-Q1:TS5A23157QDGSRQ1和 TS5A23157TDGSRQ1之间有何不同点?

Guru**** 2503735 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A23157-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/813714/ts5a23157-q1-what-is-the-different-point-between-ts5a23157qdgsrq1-and-ts5a23157tdgsrq1

器件型号:TS5A23157-Q1

 大家好、

 我的一位客户正在使用 TS5A23157-Q1进行后续产品的焊接。

 客户发现 TS5A23157-Q1有2个器件型号 TS5A23157QDGSRQ1和 TS5A23157TDGSRQ1。

 我认为不同的点仅是工作温度范围。  TS5A23157QDGSRQ1工作温度范围为-40至125°C、TS5A23157TDGSRQ1工作温度范围为-40至105°C

 我的理解是否正确?

 客户还想知道  器件数据表中在何处描述了 TS5A23157TDGSRQ1 (-40至105°C 版本)特性。

 我已查看数据表、但在器件数据表中找不到 TS5A23157TDGSRQ1 (-40至105°C 版本)特性。

 您能否告诉我 数据表中描述了 TS5A23157TDGSRQ1 (-40至105°C 版本)特性的位置?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kazuya、

    您的理解是正确的。  TS5A23157-Q1器件的电气 特性 额定温度为125摄氏度。  您为什么需要了解105摄氏度下的规格?   125摄氏度时的规格是否不够好?

    随着温度的降低、Ron、泄漏、电流消耗和时序将得到改善。  

    谢谢、

    Adam  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Adam、

     非常感谢您的快速回复。

     客户只是想知道  器件数据表中-40C~125C 范围的电气特性是否可应用于105°C 版本。 我认为它可以应用。 正确吗?

     我可以向您提出客户的其他问题吗?

     问:为什么 TI 有105C 版本? 它的价格是否低于125C 版本?

     请告诉我您的答案。

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kazuya、

    此器      件在2013年升级至125摄氏度、电气规格性能将有效、为125摄氏度。"T"可订购编号仍适用于当前使用该可订购编号发货的客户。  如果您要进行新设计、我建议使用不带额定温度为125°C 的"T"的可订购编号。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Adam、

     感谢您回复。 我可以很好地理解。

     此致、

     Kazuya。