This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A23157:V+=1.8V 时的 Ron 是什么?

Guru**** 2504235 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/849177/ts5a23157-what-is-ron-at-v-1-8v

器件型号:TS5A23157

我将该部件用作直流测量的继电器。  Ron 越低越好。  数据表功能声称它具有"低导通状态电阻(125C 时为15 Ω)"。  但 V+=1.8V 时的规格 显示 最大为180欧姆(非常大!  对吗?)  没有典型值。   根据 我的测量值、Ron 应约为9欧姆。  我需要确认。  谢谢、 Cindy。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cindy 您好、

    请查看 数据表中的第10页。 根据 Vcom 的不同、Ron 通常可能高达120欧姆。  

    但是、正如您测得的结果、由于 Vcom 可能远高于1.25V、因此 Ron 要低得多。

    此致、

    Ambroise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ambroise、

    感谢您的快速回复。  实际上、我的 Vcom 非常低(<0.2V)、因此 Ron 接近10欧姆、与预期完全相同。

    周末愉快!

    Cindy