This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A23157:当 V+= 0V 时泄漏

Guru**** 2504945 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A23157, TMUX1072

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/846265/ts5a23157-leakage-when-v-0v

器件型号:TS5A23157
主题中讨论的其他器件: TMUX1072

您好、E2E、

当 TS5A23157对 V+施加0V 电压时、当对信号输入施加电压时、它的行为是怎样的?   

我在关断保护方面遇到了这篇文章、鉴于 DS 中缺少 V+=0V 规格、我假设我们将面临对器件进行反向供电的风险。  我的假设是否正确?

具有断电保护功能的最接近器件是什么?   什么是 P2P?

谢谢!

Russell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Russel、

    感谢您使用 e2e。

    是的、您的假设是正确的。  TS5A23157 不 保证在施加到 V+条件的0V 下的高阻抗状态。

    查看 TMUX1072 、它与 TS5A23157引脚对引脚兼容 、并且具有断电保护功能。

    当 TMUX1072断电时、器件的 I/O 保持高阻态。 串扰、关断隔离和泄漏保持在 数据表电气规格内  

    此致、

    Saminah