主题中讨论的其他器件: TS5A3166
我在查看 TS5A21366的数据表、其中提到了将接地端连接到数字接地端。 为什么不能将其连接到模拟接地? 将其连接到数字接地的原因是什么。
此致、
Sasank。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Sasank、您好!
感谢您与我们联系。
我们提到了将其连接到 DGND、以最大限度地减少设计中模拟器件在 AGND 上的信号产生的干扰。
如果有必要、您必须检查您的设计。
您可以看到我们的实现方案此参考设计的原理图: https://www.ti.com/tool/TIPD188
谢谢、此致、
Ambroise
您好、Ambroise、
感谢您的回答。 我还想知道您是否有导通电阻与 TS5A21366类似的单通道 SPST 开关。 TS5A21366 是一款双通道 SPST 开关。
此致、
Sasank。
Sasank、您好!
我们有 TS5A3166、它属于同一系列。 它的规格与2通道 Oe.http"%20title="TS5A3166">:/www.ti.com/product/TS5A3166 " title="TS5A3166">非常相似
如果您不能使用我们的选择站点来微调您的选择: 1:1单通道开关
谢谢、此致、
Ambroise
您好、Ambroise、
我们在 TS5A3166和 微处理器的 GPIO 引脚之间连接了一个25K Ω 电阻器、作为低通电路的一部分。 我们希望确保25K Ω 电阻器对 TS5A3166的输入阻抗没有影响。 理想情况下、如果输入阻抗为6M Ω、如 TS5A21366中所示、25K Ω 不会产生任何影响。
由于 TS5A3166将数字输入泄漏电流列为2nA、而 TS5A21366的0.6uA 则 TS5A3166的输入阻抗将远高于 TS5A21366。
此致、
Sasank。