This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1208:当输入电压高于多路复用器的电源电压时、输出将高于多路复用器的电源电压...?

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1208, TMUX1574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/854040/tmux1208-when-the-input-voltage-is-higher-than-the-supply-voltage-of-the-multiplexer-the-output-will-be-above-the-supply-voltage-of-the-multiplexer

器件型号:TMUX1208
主题中讨论的其他器件: TMUX1574

E2E、  

我一直在使用 TMUX1208对电路板进行一些测试、并看到一些意外行为。  我的结论是、当输入电压高于多路复用器的电源电压时、无论通道选择如何、输出都将高于多路复用器的电源电压。 您能解释一下这种行为的原因吗?

谢谢、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    根据建议的运行条件、多路复用器源极和漏极(输入/输出)上的电压不应超过电源电压。 您的输入电压超过此额定值、因此无法保证器件在这些条件下或超过这些条件时的功能运行。

    此致、

    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您对支持超出电源电压的输入电压的器件感兴趣、请查看 TMUX1574。