请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TS5A2066 您好、先生、
对于客户应用、他们希望为摄像头模块添加一个开关... 当摄像头关闭时、麦克风模块需要同时关闭。
因此、它们需要一个用于 PDM 信号(CLK/数据)的1:1开关、时钟频率应高至4.8MHz、电源应为1.8V 或3.3V。
我不确定 TS5A2066是否是合适的候选器件、或者您是否可以推荐适用于 PDM 或 I2S 信号的1:1开关的候选器件?
谢谢、
乔治