This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1574:是否有 ESD 保护二极管? 您能否共享原理图或模型?

Guru**** 2511945 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1574, TMUX1134

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/824883/tmux1574-is-there-esd-protection-diode-and-can-you-share-schematic-or-model

器件型号:TMUX1574
主题中讨论的其他器件: TMUX1134

您好!

我是 ATE (自动测试设备) 测试工程师。

我想问的是 TMUX1574的 ESD 保护二极管或随机二极管。

通常、我们使用 IC ESD 保护二极管的导通电压来确认 IC 和 ATE 之间的连接。 (我们称之为开路/短路测试)

(SIMV -拉电流(100uA)测量电压(0.5V))

问题在于我们是否可以通过 TMUX1574测量 IC 的 EDS 保护二极管。

如果在从 ATE 拉出或灌入电流时首先检测到 TMUX1574的 EDS 保护二极管或随机二极管、我们无法正确测试开路/短路测试。

(我将通过 TMUX1574将一个 ATE 电源连接到 IC)

请查看我的询问并告知我们您的意见。

谢谢、致以诚挚的问候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jun Kim、

    TMUX1574的输入引脚与电源轨之间没有直接二极管。 ESD 事件仍由器件处理、但不由二极管供电。

    是的、开路/短路测试在连接中非常常见。

    不过、我对这个问题感到困惑、您是否尝试测试在 TMUX1574之后连接的其他一些 DUT?  我想确保您不会尝试使用开路/短路测试来测试 TMUX1574、因为没有二极管可供供电。

    您是否有设置图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dakotah、

    感谢您的回答。

    是的。 ESD 二极管不会供电、但我认为它是接地的。

    在 IO 和 GND 之间执行开路/短路测试。 因此、这对我们来说可能是个问题。 您是否确认它。

    如果可以、您是否会推荐其他 CMOS 继电器(SPDT (x4以上)、QFP 封装类型)。

    我附上了我们的概念的简单图。 我们计划共享 ATE DCH。 通过 TMUX1574连接 DUT (Site1/2)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jun、

    正确- TMUX1574上有一个连接到 GND 的二极管

    您附加的文件链接已断开、我无法查看。

    我假设它尝试测量 DUT 上的二极管、在多路复用器的另一侧。 因此,问题出在连续性测量、多路复用器或 DUT 中显示了哪个器件的二极管。

    建议使用具有 VSS 引脚的器 件并使用双电源为其供电、这样您的连续性测量就不会接近多路复用器的二极管电压。 您认为 TMUX1134适用于此应用吗?

    下面是我运行的一个快速 TINA-SIM、显示了双电源设置以及通过预期 DUT 二极管获取所有电流的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dakotah、

    即使是增加另一个电源、这也是一种好方法。

    您的建议对我非常有帮助。 非常感谢。