This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3T3384:什么是 VT?

Guru**** 1780110 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3T3384
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/824697/sn74cb3t3384-what-is-vt

器件型号:SN74CB3T3384

SN74CB3T3384的内部方框图使用符号 "VT"。

但在其他描述中没有“VT”的定义。 VT 的含义是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shashank,

    数据表中未提及这一点是正确 的、但您可以在本应用手册 CBT-C、CB3T 和 CB3Q 信号开关系列中找到有关 SN74CB3TXXXX 器件的更多信息。

    VT 表示“FET 阈值电压”,对于 NMOS 器件通常为1V

     

    因此、更好的方法是告诉我们客户为什么选择该部件、因为它不仅是一个开关、也是一个电平转换器。 他们是否需要该功能?

    如果不是、我建议 改用 SN74CB3Q3384

    谢谢、

    Adam