This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1136:确认 TMUX1133和 TMUX1134的 MP 计划

Guru**** 2507495 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1134, TMUX1133, TMUX1136

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/819821/tmux1136-confirm-the-mp-schedule-of-tmux1133-and-tmux1134

器件型号:TMUX1136
主题中讨论的其他器件:TMUX1134TMUX1133

您好!

 我们的客户希望使用多通道 阳路开关。 我们想知道 TMUX1133和 TMUX1134 何时发布。 现在它们处于预览状态。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    我可以为您检查这个问题。

    您的客户特别感兴趣哪种器件? 首先提到的 TMUX1136已投入生产。

    我将查看 TMUX1133和 TMUX1134计划。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dakotah、

      我们需要3通道和4通道两类开关。 并以串行方式需要双电源。  TMUX1136 是信号电源。 除 TMUX1133和 TMUX1134之外、您还可以推荐可用的器件、谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    这些器件计划在本季度发布。

    TMUX1133和 TMUX1134可立即申请样片、然后支持立即投入生产。