This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A21366:TS5A21366能否在 NON 和 COMn 引脚上切换负电压(-200mV 至 GND)? 有任何疑虑?

Guru**** 2506655 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A21366

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/574602/ts5a21366-can-ts5a21366-switch-negative-voltages--200mv-to-gnd-at-the-non-and-comn-pins-any-concerns

器件型号:TS5A21366

各位专家、您好!

TS5A21366能否在 NON 和 COMn 引脚上切换负电压(-200mV 至 GND)? 有任何疑虑?

谢谢、BR、
KF。

TS5A21366DCUR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    KF、

    如果器件在建议的工作条件之外运行、我们无法在电气特性表中确定器件性能。

    非引脚和 COMn 引脚上的-200mV 接地不会超出 NO 和 COM 引脚上的绝对最大额定值-0.5V、因此您不会有对器件造成意外损坏的风险。  0.5V 额定电压来自保护二极管、从 COM 和 NO 引脚接地、这将开始导通、从而在这些引脚上产生过多的泄漏电流。  注4表示此过量电流是导致器件损坏的原因、必须限制为<50mA。

    谢谢、

    Adam