尊敬的各位成员:
我们需要有三种不同的方法将固件刻录到微控制器中。
仿真器
2- RS232驱动器用户 MODBUS
从 我们的云端获取 RS232驱动器
这些方法中的每一种都有自己分配的微引脚。 我想找到一种芯片、让我在刻录固件的同时在不同引脚之间进行选择(或切换)。 在运行模式下、连接如下所示:
运行模式 md = 1

使用 用户 MODBUS 的引导模式 MD=0

使用 用户 云引导模式 MD=0

请提出任何建议。
Farzaneh
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的各位成员:
我们需要有三种不同的方法将固件刻录到微控制器中。
仿真器
2- RS232驱动器用户 MODBUS
从 我们的云端获取 RS232驱动器
这些方法中的每一种都有自己分配的微引脚。 我想找到一种芯片、让我在刻录固件的同时在不同引脚之间进行选择(或切换)。 在运行模式下、连接如下所示:
运行模式 md = 1

使用 用户 MODBUS 的引导模式 MD=0

使用 用户 云引导模式 MD=0

请提出任何建议。
Farzaneh
查看左侧、仿真器 TDx 信号只需断开连接;使用 SN74LVC2G66等1:1开关。
对于 RS232用户和云信号、请使用 TS5A23157或 TMUX1574等2:1开关。
或者、在查看右侧时、对于微 TDx 信号、您可以使用 TS5A3357或 TS5A3359等3:1多路复用器。 但 TMUX1309这样的双通道4:1器件更便宜。
只需断开微型 SCIxx 信号;使用 SN74LVC2G66或 SN74LV4066A 等1:1开关。
如果我们知道电压和频率、可能会有更好的建议。
您好、Farzaneh、
我认为 Clemens 解决方案很好! 在查看他的解决方案之前、我先看了一下、并给出了与他的第二个"替代"计划相同的反馈。 TMUX1309是一个很好的低成本选择、并且实际上是用于连接和断开 SCI 信号的任何1:1开关。
但他也提到过、电压和频率将有助于确定解决方案是否可行。
谢谢、
Rami
尊敬的 Clemens:
信号将连接到频率为12MHz 和3V3的微控制器。 我将看看您已经提出的建议。
非常感谢
Farzaneh
我选择了上面提到的开关以支持5V 电压。 它们在3.3V 下工作正常、但您也可以将 SN74CBTLV3257视为4通道2:1开关。
您好!
我还需要了解其他信息。 是否可以将串行端口(SCI 信号)连接到 JTAG 端口(TDI/TDO)? 它们使用不同的协议、我想无法直接连接它们。 我可能需要一个转换器。
Farzaneh
交换机无法帮助您解决此问题。
"SCI"不是协议、我不知道您使用的是哪种 JTAG 协议。 转换器是微控制器、但我想您的系统中已经有微控制器。 可以使用 GPIO 管理 JTAG 协议。
尊敬的 Clemens:
我可以发现微控制器的 TDO/TDI 端口也支持 DE SCI 信号。 微型数据表中提到了这一点。 现在、我只需放置多路复用器即可连接线路、也可以断开它们。
非常感谢
Farzaneh
尊敬的 Clemens:
这只是最后一个问题、以确认一切都正确。
我使该电路:

在我使用模拟开关的地方、我需要它们同时打开或关闭。 我想我可以为这两种情况使用一个控制信号。 没关系吗? 或者、我需要考虑更多的事情吗?
谢谢
Farzaneh
是的、可以将同一信号用于多个 CMOS 输入。
感谢您的所有支持。