This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3V713EL:是否支持 DPST 功能?

Guru**** 2506735 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3V713EL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/597836/ts3v713el-support-dpst-function

器件型号:TS3V713EL

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

我们看到 TS3V713EL 是 SPDT VGA 多路复用器、是否可以使用 be DPST?

如果不是,其他解决方案是否可以执行 VGA 信号 DPST 功能?

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shu-Cheng、您好!

    遗憾的是、TS3V713EL 无法支持 DPST、因为 VGA 所需的引脚 H 和 V 集成了电平转换器(使其成为单向转换器)。 (圈出的区域)

    不过、话虽如此、任何双向 SPDT 开关均可用作 DPST 开关。 对于您的应用、它将受到 Vcc 和带宽的限制、这与许多信号链应用一样。 话虽如此、我们提供了一系列其他双向且适用于 VGA 的 SPDT 开关、您可以在 TI.com 上找到这些开关:

    www.ti.com/.../analogue-switches-muxes-products.page SPDT 和 p1342=复合视频;RGB 视频;VGA

    当然、您可以筛选的内容远不止我所拥有的内容、但我只知道您需要的拓扑和应用、您还可以根据应用的电压对其进行限制。

    例如、假设您的应用在3V 范围内、您可以尝试使用此器件、因为它没有电平转换器、因此允许它是双向的。

    谢谢、

    Loie

    如果我已经回答了您的问题、请点击"验证答案"按钮。