This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4066B:功能表问题?

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: CD4066B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/597422/cd4066b-functional-table-issue

器件型号:CD4066B

我希望使用 CD4066PW 器件、但功能表似乎错误。 请确认我的回答是否正确?

 

CD4066B 数据表第14页中的下表。

当控制引脚为 L 时、IO 端口连接到 VSS。 我认为这是拼写错误、右侧函数为开路(HI-Z)。

 

CD4066B

http://www.tij.co.jp/jp/lit/ds/symlink/cd4066b.pdf

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dakotah

    感谢您指出数据表中的拼写错误。  正确的做法是、当控制信号为逻辑低电平时、CD4066B 信号路径将处于高阻态。  

    我在旧的数据表中确认了这一点、其中包括一个泄漏规格、该规格显示控制信号为低电平、输入或输出端的电压为18V、流经器件的电流不超过1uA。

    我们会将此错误添加到我们的变更积压中、以更新数据表。

    谢谢、

    Adam