主题中讨论的其他器件: TS5A3166
你好。
有关 TS5A3166-Q1有两个问题
信号转换
我进行了时钟信号 转换实验。
在 "COM"端口输入的时钟信号[VIH 0.5V、VIL 0V、频率20MHz、TR/TF 100ps (20%-80%)]
我在"no"端口测量它。
A.导通状态:好的
b.关断状态:我预期未测量任何信号、但在大约3ns (最大电平0.3V)期间发生信号转换。
问题)该 IC 是否正常运行? 我认为这与关断隔离规格有关。 我是对的吗?
什么是不传输 任何(或 极低电平) 信号的输入信号条件?
IBIS 模型
我在 TI 网站上获得了 IBIS 模型、并使用 Mentor 公司 IBIS 模型编辑器(查看器)打开了该模型
我尝试 检查 开关开/关特性。 但我无法 打开"[Model]TS5A3166_B_18_S]"
请告诉我如何查看。
并确认此 IBIS 文件不会在 Power SI 工具上运行。
谢谢。