This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 将 PI3C3384 (10通道1:1 SPST)与热插入解决方案相媲美

Guru**** 2505495 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBT3384C, SN74CBTLV3384

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/588149/compete-pi3c3384-10-channel-1-1-spst-with-hot-insertion-solution

主题中讨论的其他器件:SN74CBT3384CSN74CBTLV3384

您好!

      我们的解决方案是否具有 PI3C3384热插入样品 ? 谢谢你。

BR

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、

    我使用 开关和多路复用器快速搜索工具 查找多个与 PI3C3384类似的器 件、甚至是引脚对引脚的器件。  

    我搜索了具有额外功能 IOFF 的10通道1:1 SPST 开关。  IOFF 特性 表明器件在 Vcc = 0V 时具有高阻抗。 我认为这就是"热插入"的含义  

    快速搜索工具

    SN74CBT3384C 与 PI3C3384器件引脚相同。  

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

            下面是客户原理图。  SN74CBTLV3384C 将放置在主板侧。  由于 PI3C3384具有热插入功能、SN74CBTLV3384是否具有以下热插拔功能。 谢谢你。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、

     "热插拔"的含义是什么?  SN74CBTLV3384可在信号路径上施加电压、而电源引脚上的电压不会损坏。   如果电源引脚上没有电压、则信号开关路径将为高阻态。  

    Adam  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adam、

    如果客户将 SN74CBTLV3384放在上述原理图上、有风险吗? 谢谢你。

    BR
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Patrick、

    如果遵循 SN74CBTLV3384数据表中规定的建议运行条件、则不会出现问题。

    谢谢、
    Adam