This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS12A12511:TS12A12511DRJR 电源-5V PCB 板上过流

Guru**** 2507055 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/569535/ts12a12511-ts12a12511drjr-power-supply--5v-overcurrent-on-pcb-brd

器件型号:TS12A12511

各位专家,您好。

 我们在 TS12A12511DRJR 的应用中遇到了一个奇怪的问题。  在之前提交帮助线程,但未找到,因此我们将继续对其进行调试。

我们使用+5V、-5V 电源 TS12A12511DRJR 来传递-4 --1伏电压。  为 TS12A12511DRJR 供电时的电流。 5V 电源过流。

我们遵循数据表中的简单电路、通过散热过孔连接到 GND。

所以,我们进行了一些调试:

1:将+5V、-5V 电源与其他电路隔离、仅为 TS12A12511DRJR 供电

2:仅加电+5V,正常,没有过流。

3:仅接通-5V 电源, 过流。 我们移除了-5V 路径电容器、相同的结果、过流。

我们提出2个问题:
1: 散热过孔连接到 GND 是否正常?  

2:仅加电-5V 不是正常过程? 那么,是否会出现过流?

3:如果仅通电-5V 正常、 那么-5V 过流的答案是什么?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    4:如果仅加电-5V、此操作将永久损坏 TS12A12511DRJR?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    各位专家,您好

    我们发现"外露散热焊盘必须以电气方式连接到 V–或保持悬空。"
    这意味着我们将散热过孔连接到 GND 是根本原因?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wei、

    散热焊盘在内部连接至 V-、并且必须连接至 V-或保持悬空。  如果 V-引脚上的电压为-5V、并且散热焊盘接地、则会通过 IC 产生5V 接地短路。   如果您将散热焊盘连接到最低电压节点-5V、您应该会看到过流问题消失。  

    如果这不能解决问题、请告知我们。  

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Adam、我认为这是一个糟糕的原因。 在项目开始时、我问了中国 TI 工程师、他告诉我可以连接到 GND。
    我们将在下一个 PCB 中进行缓冲、并尝试它、并告知您结果。 非常感谢。