This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3L501E:正确配置

Guru**** 2506365 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3L501E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/632907/ts3l501e-proper-configuration

器件型号:TS3L501E

您好-是否有任何可用的信息描述 了此部件的正确实施?  如果有评估板或参考设计可以让我了解使用该器件进行设计时的最佳实践、请告知我。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Todd、

    遗憾的是、我们没有 TS3L501E EVM。 它是 TI 的明星 LAN 交换机。 请充满信心地进行推广。 它非常简单、因此我们没有太多的配套资料。

    一个典型的用例是、在笔记本电脑上、PHY 芯片需要从我们笔记本电脑的 RJ45端口或笔记本电脑的对接连接器中选择以太网信号路径、因为您可以将以太网电缆连接到对接。

    我们可以设置一些时间来一起审阅您的原理图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否推荐与 TS3L501E 等效的评估 LAN 开关?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    由于无源 FET 开关是简单的器件、不需要外部组件即可运行、因此定制 EVM 并不是专门为这些器件构建的。  如果 您想做一些面包板制作、您可以在 TI.com 商店订购 IC 的一些样片和通用分线板、如 Digi Key。

    您是否特别关注 TS3L501E?

    谢谢、

    Adam