This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74TVC3306:如果 VDPU=3.3V、B 端口的最小上拉电阻是多少?

Guru**** 2505525 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74TVC3306, SN74AUP2G125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/634536/sn74tvc3306-what-is-the-minimum-pull-up-resistor-for-b-port-if-vdpu-3-3v

器件型号:SN74TVC3306
主题中讨论的其他器件: SN74AUP2G125

大家好、团队、

我的客户需要提高信号上升压摆率、他们设置 VDPU=3.3V、并使用4.7K 电阻器将所有 B 端口上拉。

在数据表中、上拉电阻器标记为150 Ω。

我的问题是、所需的最小上拉电阻器是什么? 我们需要评估系统可能面临的风险。

谢谢。

Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnny、

    对于这种类型的用例、除了所需的功能外、您可能需要考虑的风险是最大电流将从 B 侧传导到 A 侧。

    在您的特定情况下、我不会看到任何设计风险。

    这是我的计算。   

    Vdpu = 3.3V、RPU = 4.7K 欧姆

    假设 A2 = 0V (我们在极端情况下),并且我们的开关上没有压降。

    然后、从 B2到 A2的电流=(3.3V - 0V)/4.7K = 0.7mA。

    与我们的128mA 绝对最大要求相比、0.7mA 非常小。

    此外、如果您的应用是 I2C、0.7mA 对我来说非常小、因为2mA 是典型值。 换言之、4.7KOhm 上拉电阻过大。 但是、如果您希望节省更多的功耗、则需要更大的上拉电阻器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    风扇、

    现在、客户最糟糕的应用条件是200 Ω 上拉电阻器、达到3.3V 和1MHz 开关频率。

    您能帮助检查风险吗?

    谢谢。

    Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Johnny、

    我不知道有任何风险、因为3.3V/200Ohms = 16.5mA、这再次远低于128mA (绝对最大值)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、风扇、

    感谢您的回复。 我有另一个问题。
    如果我们将 SN74TVC3306用于2.4MHz MDIO/MDC 总线中继器、我们可以在3.3V->3.3V 中使用它吗? 以及如何计算两侧的总上拉电阻器? 只需单独或并联?

    谢谢。
    Johnny
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Johnny、

    如果您只需要一个缓冲器来驱动更长的迹线而不使用电压电平转换功能、那么您认为 SN74AUP2G125也会起作用吗? 如果没有、请告诉我您不喜欢的具体细节、那么我可以帮助您探索其他解决方案。