This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6574:用于正弦波应用的 LMH6574

Guru**** 2504655 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/633290/lmh6574-lmh6574-for-the-sine-wave-application

器件型号:LMH6574

大家好、

客户希望使用 LMH6574。 其输入信号是正弦波。 其频率为50Hz~1MHz、振幅为3.3V。  

LMH6574的输出信号可连接到 DSP 的 ADC。   

他需要验证 LMH6574是否可以支持该输入信号。 如果它无法支持、您会推荐合适的模拟开关吗?

祝你一切顺利、
张美键
亚洲客户支持中心
应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mickey、您好!

    当由+/-5V 电源供电时、此器件的输入电压范围为+/-2.5V。 它可以在50-1MHz 时支持3.3Vpp 振幅。

    此致、

    肖恩