This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6574:用于正弦波应用的 LMH6574

Guru**** 2506735 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/633291/lmh6574-lmh6574-for-the-sine-wave-application

器件型号:LMH6574

大家好、

客户希望使用 LMH6574。 其输入信号是正弦波。 其频率为50Hz~1MHz、振幅为3.3V。

LMH6574的输出信号可连接到 DSP 的 ADC。

他需要验证 LMH6574是否可以支持该输入信号。 如果它无法支持、您会推荐合适的模拟开关吗?

祝你一切顺利、
张美键
亚洲客户支持中心
应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    密钥、

    LMH6574器件是一款缓冲开关。  

    如果您想查看无源开关、您可以 在此处按电压和带宽搜索它们。  几乎所有无源开关都可以支持3.3V 和1MHz 信号。  您是否有1:1、2:1、4:1等特定配置?  您希望将其中的多少个器件集成到封装中?

    谢谢、

    Adam