This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX810EVM:输入电压350伏、是否会损坏 TX810EVM?

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TX810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/630871/tx810evm-input-voltage-350-volts-will-damage-the-tx810evm

器件型号:TX810EVM

您好!

我们正在开发声纳系统。 我们的脉冲发生器生成频率为50kHz、电压为350伏的正弦波脉冲、然后将该脉冲作为输入提供给 TX810EVM 和传感器。 下图说明了整个系统。 我检查了 TX810用户手册、并注意到最大输入电压为100伏。 但是、我们一直提供350伏特(!)  作为 TX810EVM 的输入。 幸运的是、我们没有长时间进行测试、因此 我们的 TX810EVM 似乎可以正常工作。

我想知道您是否推荐任何能够处理350伏输入脉冲的 T/R 开关。 或者、如果我们使用350伏作为 TX810EVM 的输入、您认为可以吗?

谢谢:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sajad、

    TX810 T/R 开关的额定电压绝对不是350V-下方 IC 上的绝对最大额定值。

    遗憾的是、我不知道任何其他能够满足该输入电压要求的 T/R 开关。

    此致、

    Olu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Olu、
    感谢您的回复。
    我可以更改脉冲发生器的变压器、以将电压降低到+-100并将电流安培增加到4安培。 TX810的最大输入电流是否有任何限制?
    再次感谢