This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MUX508:开关 IC 的类型选择

Guru**** 2506365 points
Other Parts Discussed in Thread: MUX508

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/627419/mux508-type-selection-of-switch-ic

器件型号:MUX508

您好:

最近、我选择了两个开关 IC、 Maxim 具有 MAX4508/9、刚才也看到 TI 具有 MUX508/9、是否可以替代、是否有更多优势?

同时、我想询问多路复用器在选择过程中需要关注的关键参数、为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TI MUX508和 Maxim MAX4508之间的主要区别在于其具备故障保护功能。 在 PLC 等一些工业应用中、在第一级、如果设计不使用 TVS 二极管来保护超高瞬态事件、这种快速瞬态高电压会损坏开关。 换言之、如果开关前面存在 TVS 或其他保护、则该故障保护功能将不会很有用。


    开关选择问题的相关信息。 请参阅以下链接。

    e2e.ti.com/.../437256



    了解大多数关键参数后、我们的在线工具可帮助您找到合适的开关。

    www.ti.com/.../analogue-switches-muxes-products.page
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!