请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TS5A4624 主题中讨论的其他器件:BQ24075
我想知道 COM 连接到 NC 时以及 COM 连接到 NO 时的电流消耗 是 IC 消耗的电流还是不同 的值。 我认为、当 COM 连接到 NC 时、它不应消耗任何电流、因为它处于 NC 状态 、而只应在 COM 连接到 NO 引脚时消耗电流。 数据表中还指出、它通过 V+消耗100mA 的连续电流。 我会考虑该电流还是其他电流。
谢谢