This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A4624:当 COM 连接到 NC 并且连接到 NO 时的电流消耗

Guru**** 2506985 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/625218/ts5a4624-current-consumption-when-com-is-connected-to-nc-and-when-it-is-connected-to-no

器件型号:TS5A4624
主题中讨论的其他器件:BQ24075

我想知道 COM 连接到 NC 时以及 COM 连接到 NO 时的电流消耗 是 IC 消耗的电流还是不同 的值。 我认为、当 COM 连接到 NC 时、它不应消耗任何电流、因为它处于 NC 状态 、而只应在 COM 连接到 NO 引脚时消耗电流。 数据表中还指出、它通过 V+消耗100mA 的连续电流。 我会考虑该电流还是其他电流。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhinandan、

    在下面的测试条件下、器件的电流消耗在数据表中指定。  认为措辞不好、开关意味着电流是在 COM 连接到 NC 和 COM 连接到 NO 的情况下测量的  另一种说法是将 IN 引脚设置为逻辑高电平或逻辑低电平。  

    数据表中关于通过 V+的100mA 连续电流的陈述是在有损坏器件的风险之前的绝对最大额定值。   绝对最大值表可让您了解 在    非典型运行期间保护 IC 免受系统中可能出现的意外瞬变或情况的限制。  在典型运行中、器件在整个温度范围内的功耗仅小于500nA。

    您使用此开关执行的操作对功耗 电流敏感?  

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:

    非常感谢您的回复。
    我正在为我正在设计的可穿戴设备制定功率预算、因此我需要设计中包含的不同器件的电流值、而使用的 IC 之一就是这个。 这就是我将此器件的电流消耗考虑为100mA 的原因。 既然您已经阐明它仅消耗一些 nA、我将更改我的数据库中的值。 这种降低确实会降低器件的电流要求。

    如果可能的话、我还需要在另外一件事上的帮助。
    我在"BQ24075:IC 的电流消耗"主题下发布了一个问题、我无法获得合适的解决方案、如果您在这种情况下也能为我提供帮助、我将不胜感激。



    再次感谢。
    Abhinandan