This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 将模拟开关的公共输出连接在一起

Guru**** 2504435 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A44159, SN74CBTLV3253, SN74CBT3253C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/624949/connecting-common-output-of-analog-switch-together

主题中讨论的其他器件:TS3A44159SN74CBTLV3253SN74CBT3253CTS5A3359

您好!

 我想知道、如果我将4X SPDT 模拟开关的公共输出连接在一起以将其用作4:1多路复用器、会发生什么情况? 我需要这种配置、因为我需要低成本的低 Ron 电阻。 导通电阻较低的多路复用器不适合我们的成本。 我们要求组件的成本不超过0.3美元|1KU、Ron 小于10欧姆。 因此、我们在寻找一些好的解决方案。

我可以将 TS3A44159器件用作4:1多路复用器并将 COM OUT 连接 在一起吗? 它将如何影响系统。  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vidula、

    将信号开关级联在一起以使3个2:1开关中的4:1功能不存在任何问题。  但是、当级联开关时、FET 开关的寄生元件将增加2倍、例如 导通状态电阻、电容等

      

    我在 TI.com 开关选择工具上搜索了您的要求。  我在左侧使用了滤波器进行4:1配置、Ron 小于10欧姆、1ku 价格小于0.30美元、返回了3个结果(SN74CBT3253C、SN74CBT3252和 SN74CBTLV3253)。  这些是否不符合您的要求?

      

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     非常感谢您的努力。SN74CBTLV3253可用于唯一的问题是它具有最大40欧姆的 Ron 电阻、这可能会导致我们的读数偏移。 我找到了另一个部件,即5A3359,它是3:1模拟开关,我认为我可以使用它。 实际上、我不知道 SP3T (3:1)类型开关、这就是我要求4:1配置的原因。

    感谢 TI 始终为我们提供帮助。:-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vidula、

    很抱歉、我没有完全理解您的 Ron 要求、即在85度时电阻需要小于10欧姆。 我不知道您的应用在此温度下运行。 我很高兴您能找到更适合您的应用的3:1开关。

    谢谢、
    Adam