This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3V713EL:2通道 RGB 输入、1通道 RGB 输出和3通道 RGB 输入、1通道 RGB 输出建议

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3V713EL, TS3V712E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/621756/ts3v713el-2-ch-rgb-input-1-ch-rgb-output-and-3-ch-rgb-input-1-ch-rgb-output-suggestion

器件型号:TS3V713EL
主题中讨论的其他器件: TS3V712E

尊敬的先生:

我们是否有2通道 RGB 输入、1通道 RGB 输出解决方案有什么建议?

还需要3 通道 RGB 输入、1通道 RGB 输出解决方案建议。

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ian、

    遗憾的是、您在帖子标题中提到的器件 TS3V713EL 是一款单向器件、因为它具有内部单向电平转换器、因此只能提供1个输入、2个输出。

    但是、我们提供了一个姐妹器件 TS3V712E、它在性能方面具有相同的功能、但没有内部电平转换器。 该器件可双向使用、因此您可以在您提到的2输入1输出配置中使用它。  

    遗憾的是、目前我们没有任何3输入、1输出 RGB 解决方案。

    谢谢、

    Loie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Louie:
    它是否支持720p 分辨率? ?
    谢谢、Ian。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ian、

    可以通过了解您的客户将用于720p 分辨率的最佳比特率来确定该答案。

    只要该位速率在带宽规格范围内以及开关的其他建议工作条件下、我们就支持该器件的720p 分辨率。

    如需更多信息、请参阅数据表中的以下信号限制部分:

    我在 Google 上找到的有关720p 分辨率所需速度的链接:

    谢谢、

    Loie