This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A23159:开关对输入变化无响应

Guru**** 2506205 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3USB221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/620708/ts5a23159-switch-not-responsive-to-changing-inputs

器件型号:TS5A23159
主题中讨论的其他器件:TS3USB221

大家好、我遇到了产品中部署的 TS5A23159RSER SPDT 开关的问题。 我们使用开关将 USB D+/D-或3.3V UART Rx/Tx 信号传递到 micro-b USB 连接器。 我们从多个客户那里获悉、器件卡在一种状态(通常是关闭连接到公共)、并确定问题在于硬件而不是固件。 在已知良好的设备和故障设备之间交换 IC 后、IC 会跟踪问题。

是否已报告此批次器件的任何问题、或者您是否知道导致此行为的另一个原因? UQFN-10封装标记为"JE0"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brent、

    我们很失望听到这个问题、我联系了我们的质量工程师、确认他以前是否遇到过这样的问题。

    我们的团队对交换机的使用有几个问题:

    1) 1)您使用 USB 作为实际 USB 还是仅用于端口?

    2) 2)如果是用于实际 USB 使用、请确认您的应用的数据速率符合数据表中指定的器件带宽、否则我们无法保证正常运行。 请参阅下面的数据表片段:

    3) 3)如果您将此部件用于实际的 USB 协议480Mbps、我们是否建议使用 TS3USB221:

    感谢您将此事提请我们注意、

    Loie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Louie、

    感谢你的答复。 此开关用于全速 USB 2.0通信(12Mbps)。 自2011年以来、我们的另一个产品中已在相同配置中部署了相同的 TSSOP 封装 IC (售出~10k 个器件) 、但未发现此故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brent、

    我已经与质量工程师交流过、没有关于此类问题或退货的报告。

    您能否给我们提供更多有关该器件使用方式或器件原理图片段的详细信息?
    任何详细信息都将帮助我们调试此问题。

    谢谢、
    Loie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是原理图的一个带注释的片段、其中包含直接连接到开关 IC 的网络的标签。 USB_SEL 信号在全速 USB 和31250波特 UART 之间进行选择、所选信号被传递到一个 micro-B USB 连接器。 VBUS 是主机设备通过 USB 提供的总线电源。 UART Rx/Tx 信号由电源电压为3.3V 的同相施密特触发缓冲器进行缓冲(来自为 MCU 供电的同一稳压器)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您说 Vbus 是由主机提供的、您能提供值吗?
    从 D+和 D-输入到器件的电压值是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它连接到计算机上的标准 USB 端口。 USB 规范规定 Vbus 应介于4.4和5.25伏之间、D+/D-应介于0和3.6伏之间。 在 UART 模式下、所连接的器件对 Vbus 和 D+/D-进位0-5伏 UART 施加相同的4.4 - 5.25伏电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brent、

    这听起来很奇怪、USB 使用的电压范围听起来很合理、但我对 UART 使用案例有点担心。 是否有任何 UART 信号本身高于 VBus 的情况? 在这种情况下、可能会对器件造成损坏、因为我们指定 I/O 不能远高于 Vcc (在您的情况下为 Vbus):

    如果是这种情况、您能否提供 Vbus 器件和运行 UART 的一些示波器捕获?

    谢谢、

    Loie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是一些示波器捕获。 测试传输是主机发起的"设备查询"呼叫和响应。 所有信号都符合 Vcc + 0.5V 最大额定值。

    布线如下:

    • CH1 -黄色- Vbus
    • 通道2 -蓝色- Tx (器件->主机)
    • CH3 -粉色- Rx (主机->器件)

    第一个捕获显示了已知正常的设备上的正确行为。

    第二个是从返回的单元发出的、表明系统不接收主机到器件的初始传输。

    手动提示器件发送显示器件可以成功发送到主机。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这些示波器是从已知良好还是不良的器件中捕获的?
    当您拉动这些引脚时、您在哪个引脚上测量它们?

    很抱歉、我之前的帖子中没有更具体的内容、我正在尝试了解导致器件卡在特定状态的原因、因为我的团队以前没有看到过这种情况。 感谢您在此调试过程中对我的耐心等待。

    谢谢、
    Loie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第一个捕获来自一个良好的单元、另两个来自一个返回(不良)的单元。 信号在 USB 电缆的中点进行测量、电缆信号被断开。 如果您愿意、我可以使用直接连接到 PCBA 的导线进行重试、以排除连接器/电缆问题。

    布线如下:

    • CH1 -黄色- Vbus -引脚8
    • CH2 -蓝色- Tx (器件->主机)-引脚6
    • CH3 -粉色- Rx (主机->器件)-引脚10

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在将 USB 电缆直接焊接到 PCBA 上的 USB 连接器走线后、重复了对坏设备的实验、并看到了相同的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否在已知良好和不良部件之间提供一个额外的范围捕获、其中包括:
    常闭

    com
    在中

    但是、您是否能够证明示波器捕获正在从低电平转换为高电平。 请通过 COM 提供连续信号、但像您在使用 MCU 的电路中那样驱动 IN 引脚、以便我们可以查看引脚之间是否有适当的切换、并确保 IN 引脚从低电平正确驱动至高电平。

    谢谢、
    Loie