This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS12A12511:奇怪的行为

Guru**** 2504085 points
Other Parts Discussed in Thread: TS12A12511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/664410/ts12a12511-strange-behavior

器件型号:TS12A12511

我使用 TS12A12511来调制设置电流的电压(-2.5V -+2.5V)。
此时、NC 和 NO I 具有0V。

我注意到我的 MCU 非常热。
我的输入上似乎有-5V 电压。
此时、MCU 上存在漏极开路且没有 PWM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我的理解是、由于某种原因、IN 的电压变为-5V、而 IN 由微控制器驱动。

    我怀疑-5V 电压轨到 IN 引脚之间存在短路。 我将取出 TS12A12511并查看该-5V 电压是否仍然存在于 Channel1_PWM 上。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户4646208、

    我们一段时间没有收到您的消息。 风扇是否回答了您的问题? 您是否有解决此问题的方法?

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好。
    是的、问题出在 MCU 上短路