主题中讨论的其他器件: MPC508
大家好
如果我们问 MUX508、您会介意吗?
您能否参阅附件文件并向我们提供建议?
e2e.ti.com/.../1452.20180206_5F00_MUX508.pdf
此致、
大田松本
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好
如果我们问 MUX508、您会介意吗?
您能否参阅附件文件并向我们提供建议?
e2e.ti.com/.../1452.20180206_5F00_MUX508.pdf
此致、
大田松本
Hirotaka、您好!
让我在 附件中重新记录您的问题。
<测量条件>
・电源:±15V (±5%)
・D 引脚:0V・A0、A1、A2、EN:高电平:5V、低电平:0V
当多路复用器使能时、S1输出端的电压会下降6.4V。 RC 电路包括的实际电路。 因此、在实际电路中、S1输出通过 RC 滤波器连接到 S/H 电路。 实际电路的压降为30mV (使用 RC 电路)、但我们的客户希望将其降低到10mV 以内。 当我们的客户使用 MPC508时、没有压降。 因此、我们的客户希望使用 MUX508、不会跌落。
根据客户的要求,
他们希望使用 MUX508将单通道 DAC 电压分配给 S/H 电路
他们不想在 RC 电路中使用大值电容,因为这将是信号的延迟。
如果您有一些建议、您能给我们吗?(特别是、通过移除电荷、我们认为可以降低压降。)