This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3Q3251:未使用的模拟输入-必须将它们上拉或下拉。

Guru**** 2506285 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3Q3253, SN74CB3Q3251, TCA9800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/614021/sn74cb3q3251-unused-analog-inputs---must-they-be-pulled-up-or-down

器件型号:SN74CB3Q3251
主题中讨论的其他器件:SN74CB3Q3253TCA9800

你(们)好

是否需要通过电阻器将未使用的模拟输入拉至 GND 或 VCC (从 SN74CB3Q3251和 SN74CB3Q3253)

如果是、则需要  

a)器件保护、例如闩锁

b)防噪性能。

c)两者

此外,合理的(最大)值是什么。

在我的应用中、某些模拟输入/输出可能连接到"器件"、也可能没有连接到"器件"。  

如果器件存在(或受电)、则它们上具有恒定电流源上拉电阻、这样就可以了  

不建议连接外部 PU (有问题的器件是 TCA9800 I2C 电平转换 I2C 缓冲器/中继器

-B 侧连接)。

FINBARR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Finbarr、

    对于我们的器件、我们建议您将任何未使用的引脚连接到 GND。
    这用于器件保护(闩锁)。

    请详细说明:
    1)您要查找的最大值(在许多情况下、我们不建议使用高于数据表中指定的最大值)
    2) 2)您所说的可能是或可能不是连接的内容

    谢谢、
    Loie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    抱歉、我 说未连接时、我是说

    a)模拟开关连接到的器件具有高阻抗、我认为这与未连接的器件相同

    b)连接到的器件未通电(或 VCCI 轨为 GND)

    就最大值而言、我想可能可以找到一个足以满足模拟开关闩锁要求和的 PD 值

    足够大、不会影响 I2C 器件中的恒流源功能(我需要对此器件提出问题)。

    FINBARR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Loie
    我生成了一个方框图、以便为您提供更好的概述、但遗憾的是、我似乎无法附加它。

    此应用包括两个 PCB。 载板包含5个调制解调器卡、这些卡与 SIM 卡接口板连接、该接口板包含多达16个 SIM 卡。 应该可以通过模拟多路复用器阵列(包含 TI 的 SN74CB3Q…)将5个调制解调器卡中的任何一个多路复用为16个 SIM 卡(如果有)中的任何一个。 系列器件)。
    调制解调器卡充当 SIM 卡主接口。 它提供时钟、复位、双向 I/O 接口、并为 SIM 卡和相关逻辑(TCA9800)提供 VCC。 当调制解调器连接到 SIM 卡时,需要与 SIM 卡协商调制解调器提供的 VCC。 在此之前,即激活之前,来自调制解调器的所有 SIM 卡接口线路都可能是高阻抗。
    由于调制解调器卡和 SIM 卡的电容负载能力有限以及接口上升时间要求、我不得不使用 TCA9800在所有 SIM 接口线路上(并在 I/O 线路上双向)提供额外的驱动能力。 我需要在与 SIM 卡的 I/O 双向连接上使用 PU、因此、根据 TCA9800数据表、我需要将器件的 A 侧连接到 SIM 卡、并将器件的 B 侧连接到模拟多路复用器阵列 (由于器件的 B 侧在 B 侧具有恒定电流 PU、因此 B 侧不应用 PU)。
    TC9800的 VCCA 和 VCCB 都将连接到调制解调器卡的 VCC 输出。 根据调制解调器卡和 SIM 卡之间的“协商”,此电压可能为1.8V 或3V。 该接口将始终以1.8V 的 VCC 启动(所有其他接口线路将处于该电压)。 如果协商未成功、调制解调器将尝试以3V 的电压与 SIM 卡连接。
    模拟多路复用器阵列独立于 SIM 卡供电、因此一旦电路板复位、多路复用器将通电。
    这是它变得有点棘手的地方;
    a)SIM 卡接口侧。
    如果 SIM 卡不存在或未连接到调制解调器卡、则 TC9800的 VCCA 和 VCCB 将具有高阻抗。 也就是说、VCCA 和 VCCB 可通过下拉电阻器下拉至 GND。 TCA9800以 GND 为基准、VCC 输入以逻辑低电平驱动至 GND 和 OE。 这是否足以使模拟多路复用器避免闩锁?
    b)调制解调器接口端。
    在调制解调器接口上,SIM 卡接口线路可能处于高阻抗状态,直到调制解调器尝试连接至 SIM 卡。 下拉电阻可置于时钟、复位和 VCC 输入上、但不可置于双向 I/O 上
    因此、当调制解调器卡未连接到 SIM 卡时、相关多路复用器 COM 端口的输入端将具有高阻抗。
    我希望这能更好地解释问题。

    FINBARR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我将分别回复您两篇最新帖子、因为它们涉及两个不同的器件系列。
    我的团队仅介绍第一个问题、我将将此问题与 i2c 团队联系、以便发布第二个帖子。
    对于足够大的值、这将是我们器件和 i2c 器件的组合。 我们的器件将在闩锁期间提供高达100mA 的保护。 至于对恒定电流源的影响、您需要确保它可以在发生这种情况时提供电流。

    谢谢、
    Loie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、Louie、我不确定我是否跟随。

    双向引脚上的电流源值为0.54mA。 我假设您在此引脚上使用10K PD,CS 将关闭?
    因此、您可以有效地关闭 CS 并为开关的输入提供10K PD、从而克服与浮动输入相关的潜在闩锁问题。 你同意吗?

    您想让我向 I2C 人员提出一个问题吗?

    FINBARR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这将有助于解决闩锁问题。 想法是、当您将引脚保持悬空时、该引脚上可能会出现不同的电势。
    但是、如果您使用10k PD 将其绑定到特定值、则可以帮助防止这些问题。

    我已将此线程连接到 i2c 团队、但创建一个包含 i2c 组件问题的单独线程不会有任何影响。

    谢谢、
    Loie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的芬巴尔:

    对于 TCA9800、只要不超过 IEXT-I 和 IEXT-O 规格、就可以有一些外部泄漏。 因此、在不阻止 TCA9800运行的情况下、可以使用大值上拉或下拉电阻来偏置系统中未使用的输入。

    我希望这能解答您的问题-如果您需要更多信息、请告诉我。

    此致、
    最大