主题中讨论的其他器件:SN74CB3Q3253、 TCA9800
你(们)好
是否需要通过电阻器将未使用的模拟输入拉至 GND 或 VCC (从 SN74CB3Q3251和 SN74CB3Q3253)
如果是、则需要
a)器件保护、例如闩锁
b)防噪性能。
c)两者
此外,合理的(最大)值是什么。
在我的应用中、某些模拟输入/输出可能连接到"器件"、也可能没有连接到"器件"。
如果器件存在(或受电)、则它们上具有恒定电流源上拉电阻、这样就可以了
不建议连接外部 PU (有问题的器件是 TCA9800 I2C 电平转换 I2C 缓冲器/中继器
-B 侧连接)。
FINBARR