This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A23159:哪个2:1开关可用于 DP AUX?

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A23159, TS3A44159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/609052/ts5a23159-which-2-1-switch-can-be-used-for-dp-aux

器件型号:TS5A23159
主题中讨论的其他器件: TS3A44159

大家好、

我的客户正在寻找 DP AUX 引脚的2:1开关。 它们请求3.3V 电源和低功耗(它们只需要 DP AUX 引脚、因此此时不需要高速线路)。 您是否有任何推荐的器件、例如用例?

我想知道我们是否可以推荐以下器件。

TS5A23159
TS3A44159

任何建议都 将受到高度赞赏。

此致、

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onawa-San、您好!

    我已经了解了 DP AUX 标准(第34页):

    如果它们使用的默认速度为1Mbps、则两个开关都可用于其应用。 但是、如果他们希望使用快速模式、也是在第34页、那么他们将需要一个带宽更高的开关。  

    您能否告诉我们他们将以哪个数据速率运行 DP AUX?

    谢谢、

    Loie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Louie-San:

    感谢您对此做出及时响应。
    它们不使用快速模式。 因此数据速率应为1Mbps。

    此致、
    Takashi Onawa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onawa-San、您好!

    这是完美的、我们的开关应该能够处理这种速度。

    谢谢、
    Loie