This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3V713EL:热性能信息和功率耗散

Guru**** 2505495 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3V713EL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/607027/ts3v713el-thermal-information-and-power-dissipation

器件型号:TS3V713EL

大家好、

请帮助确认 TS3V713EL 的 PD (W)和 Thjc (C/W)


谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!  

    TS3V713EL 有两个电源:VDD 和 VDD_5。 从这两个电源汲取的电流为 IDD (最大值)= 500uA 和 IDD_5 (最大值)= 50uA。  

    当 VDD = 3.6V 且 VDD_5 = 5.5V 时、最大功率耗散为  

    3.6V * 500uA + 5.5V * 50uA = 2.075mW。  

    您还需要考虑流经开关的电源、每个通道的功率为 W=(II/o)(Ron^2)

    我们的封装热阻显示为39.2摄氏度/瓦。  

    您可以查看有关此帖子的更多信息、其中包括计算器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的范王:

    感谢你的帮助

    请帮我检查 TS3V713EL 的 Thjc (C/W)吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    RTG 封装顶部的 theta-jc 为24.2 C/W、而底部为2.1 C/W