This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A23157:输出电流源

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A23157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/648226/ts5a23157-current-source-of-output

器件型号:TS5A23157

大家好、

当负载电阻连接到 TS5A23157并将5V 输入连接到 TS5A23157时、输出电流的来源是什么?
来自输入5V 或电源或 TS5A23157内部块的输出电流源?
谢谢你。

最好的拉加兹
Jade

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jade、

    TS5A23157是一款无源 FET 开关。  流经开关的电流将根据源电压和负载进行计算。  如果 TS5A23157的输入端有5V 电压、并且负载为1k 欧姆、则如果电压源可以驱动1k 负载、则会有5mA 的电流通过开关。  

    请告诉我们、这是否回答了您的问题。 。

    Adam