This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3257:OE 接低电平可以吗?

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV3257, TMUX1574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/741613/sn74cbtlv3257-oe-tied-low-okay

器件型号:SN74CBTLV3257
主题中讨论的其他器件: TMUX1574

大家好、

客户在 设计中使用了我们的 SN74CBTLV3257、他们想知道将/OE 引脚连接到 VCC 有多重要。

如数据表中所述、我们建议将/OE 连接到 VCC、以确保加电和断电时处于高阻抗状态。

他们说、由于其架构、他们必须将其绑定到低电平。

/OE 是否连接到低电平?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joey、

    如果您不需要确保系统加电和断电时处于高阻抗状态、则可以将 OE 引脚连接至低电平。

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joey、
    /OE 引脚可连接至低电平(数据表建议仅帮助缓解潜在的电源定序问题)。

    我们有一款具有增强性能和功能的新型引脚对引脚器件(TMUX1574)、现已推出、我将推荐这款器件。