This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX154E:用于 DP 和 HDMI 的 MUX 解决方案

Guru**** 2505535 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1072, TMUX154E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/688622/tmux154e-mux-solution-used-for-dp-and-hdmi

器件型号:TMUX154E
主题中讨论的其他器件:TMUX1072

你(们)好,先生  

当 VCC=3.3V 时、我看到 Vio 最大额定值为3.3V+0.3V

请问 TI 有多路复用器解决方案可以支持(Vio=5V @ Vcc=3.3V)吗?

用于 DP AUX 信号和 HDMI DDC 信号的应用

2:1或4:2多路复用器  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:
    TMUX1072可支持 Vio5V @Vcc3.3V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kai、您能否分享您在哪些类型的系统/应用中使用此功能?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Ravi

    应用程序:HDMI/DP 组合连接器
    组合连接器需要切换 DP 和 HDMI 信号、但 HDMI DDC/HPD 为5V 电平、DP AUX / HPD 为3.3V 电平、因此多路复用器需要支持5V 电平

    我看到 TMUX1072尚未发布,您能再提供一个解决方案吗? 如果与 TMUX154E 引脚对引脚兼容、则会更好、因为我们的布局工程师已经使用 TMUX154E 进行放置  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kai、

    TMUX1072是我们目前所拥有的2通道、2:1、3.3V 电源的最佳解决方案、它将支持5V I/O

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai、

    TMUX1072预量产样片现可在网上购买(DGS 封装目前已列出、12引脚 compaxt QFN (RUT)将在一周内添加。  

    该器件 计划于8月发布。 您的项目的时间表是什么?