This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A22362:传播延迟

Guru**** 1866200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1188419/ts5a22362-propagation-delay

器件型号:TS5A22362

您好!

我们注意在 电路上使用 TS5A22362DGSR 和 TS5A23159DGSR。 对于电源电压、它们分别应用于3.3V 和5V。

下面我有两个问题。

每个通道的传播 延迟是多少?

2.我看到了两个参数:ton 和 toff,请帮助解释它们是什么意思?  TON/TOFF 和传播延迟之间有何差异?

谢谢、

-布赖恩特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryant、

    感谢您查询 TS5A 器件!  

    因此、对于传播延迟的计算、我们实际上有一个专门针对该主题的常见问题解答、因为我们的某些器件在数据表中没有传播延迟。  [常见问题解答]如何估算模拟开关/多路复用器中的传播延迟和通道间偏移?  

    就 Ton、Toff 和 PD 之间的差异而言、差异如下:

    开通时间定义为使能上升到超过50%阈值后器件输出上升至10%所需的时间。 使用10%测量来提供器件的时序、然后系统级时序可以考虑从负载电阻和负载电容添加的时间常数。 图8-6显示了用于测量转换时间的设置、用符号 ton (EN)表示

    关断时间定义为使能超过50%阈值后器件输出下降至90%所需的时间。 90%测量被用来提供器件的时序、系统级时序可考虑从负载电阻和负载电容中增加的时间常数。 图8-6显示了用于测量转换时间的设置、由符号 TOFF (EN)表示

    传播延迟是指器件输出在输入信号上升或下降超过50%阈值后上升或下降50%所需的时间。 图8-7显示了用于测量传播延迟的设置、由符号 tpd 表示

    谢谢!

    Alex