This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A4751:适用于可穿戴应用中 LED 多路复用的2路输出和1路输入的最佳选择

Guru**** 2504225 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A44159, AFE4410, TS5A26542, TS5A6542, TS5A23159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/668003/ts3a4751-best-choice-for-2-outputs-and-1-input-for-led-multiplexing-in-wearable-applications

器件型号:TS3A4751
主题中讨论的其他器件:TS3A44159AFE4410TS5A26542TS5A6542

尊敬的先生:

我必须控制2个传感器的输出电压(非常低)和2对红/发 LED 的输入电压。 它适用于具有5V 电源的低功耗可穿戴系统。

根据用户说明、一次激活一个传感器和一对 LED。 由于传感器和 LED 之间的切换由用户执行、因此时序并不重要。

TS3A44159似乎是一个不错的选择。 你有其他建议吗?

非常感谢您的参与。

此致、

费尔南多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    费尔南多

    TS3AXXXX 器件不适合您的应用、因为它们是3V 电源开关。  TSXXXXXX 系列产品具有第一个电压电源编号、因此如果您选择 TSXXXXXX 系列、您将需要找到一个 TS5XXXXX 器件来支持您的5V 电源。  

    当 I 滤波2:1、<4通道和5V 单电源时、TI.com 开关搜索工具提供32个开关。  

    为了缩小搜索范围、 我在 可穿戴 LED 多路复用应用中看到的其他客户选择具有以下特性的器件:

    1. 低导通状态电阻
    2. 小尺寸
    3. 和1.8V 控制逻辑、可与 AFE4410配对使用   

    根据此附加条件、您可能需要查看 TS5A26542和 TS5A6542。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam Torma:

    非常感谢您的回答。

    请告诉我 AFE4010是什么意思?

    此外、TI 是否有关于手工焊接 BGA 器件(您建议的器件)的指南? 我们需要手动焊接一些板、然后我们将焊接数千个板(使用机器)。

    如果您建议的器 件很难进行手工焊接、可能 TS5A23159 (UQFN 或 VSSOP 封装)可以工作、因为我用5V 进行控制。

    谢谢、

    费尔南多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    费尔南多

    AFE4410是 TI 产品。 适用于可穿戴光学心率监测和生物传感且具有 FIFO 的超小型集成式 AFE。

    正如您说过的、使用机器是焊料 BGA 封装的最简单方法、但您可以使用焊锡膏和热风枪来处理某些患者的工作、如下面的视频所示。

    www.youtube.com/watch

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你.亚当。 AFE4410似乎是一款有趣的器件。 我正在等待 TI 向我发送我请求的文档。 您是否碰巧有其他有关如何使用 AFE4410的教程、请看?

    谢谢。

    费尔南多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    费尔南多

    我们尚未收到您的请求、但通常需要1-3天的时间来处理。 请记住、AFE4410受 NDA 限制、因此我们需要 NDA 才能提供完整的器件详细信息。