This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A23159:负载电流为10uA 时的开关导通电压是多少?

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A23159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/669145/ts5a23159-what-is-the-switch-on-voltage-with-10ua-load-current

器件型号:TS5A23159

我正在使用 TS5A23159模拟开关、~ 10uA 电流下的开关导通电压为0.4伏。 这是预期行为吗? 在这些条件下、是否可以采取任何措施来获得低导通状态电压? 该部件似乎从 Vcc 引脚汲取~ 60mA 电流、这明显是异常的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Robert、

    TS5A23159是一款无源 FET 开关、不会为信号路径提供电压。 该器件只需根据连接到信号路径的源和负载、将开关一侧的电压传递到另一侧。 在正常器件中、当信号路径悬空时、信号路径上不应出现0.4V 电压。

    这些开关产品的功耗很低、如果器件消耗60mA 电流并在信号路径上产生电压、就好像器件已损坏。

    谢谢、
    Adam