This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV642:TS3DV642的 TDR 差分阻抗测量。

Guru**** 2797575 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3DV642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/743014/ts3dv642-differential-impedance-measurement-by-tdr-for-ts3dv642

器件型号:TS3DV642

我的客户询问了 TDR 针对 TS3DV642的差分阻抗测量。
如您所见、在没有 TS3DV642的情况下、它在大约104 Ω 时保持稳定、但在有 TS3DV642的情况下、它在大约117 Ω 时保持稳定。

图1:不带 TS3DV642

图2:使用 TS3DV642

有无 TS3DV642都有差异。

这是否是导通电阻的影响?
TS3DV642的 Ω 和不存在之间的差异为13 μ s。
他担心、由于 TS3DV642的导通电阻典型值为6.5 Ω、因为它在信号接收端和源端加倍时匹配、因此导通电阻会按原样升高。

请告诉我上述问题。
另外、请告诉我该症状的解决方案。

此致、

哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hasebe-San、

    是的、此阻抗变化是由 TS3DV642的 Ron 引起的。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN-SAN 您好、

    感谢你的答复。

    我的客户希望降低增加的阻抗。

    请告诉我如何降低阻抗。

    此致、

    哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hasebe-San、

    无法修改 Ron 阻抗、但客户可以调整 PCB 阻抗、从而提供更大的裕度。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    JMMN-SAN 您好、

    感谢你的答复。
    我向我的客户解释了您的意见。
    他在下面的其他问题中向我们提出了相关问题。
    请告诉我以下其他问题。

    1.关于电阻影响的原则:
    我知道原因在于导通电阻。
    但是、我不知道为什么 TDR 测量会增加导通电阻。
    所以,请告诉我增加电阻的原则。

    在 HDMI-SW (TS 3 DV 642)之后查看 PCB 阻抗的情况下:
    请告诉我在 HDMI-SW (TS3DV642)之后调整 PCB 阻抗时实际采取此类测量的具体情况。

    此致、
    哈塞伯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN-SAN 您好、

    请就昨天的上述问题向我们提供帮助。

    此致、

    哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、JMMN、

    我的客户也有同样的问题、他们如何调整 PCB 布局。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它们的电流 PCB 阻抗是多少? 它们是否可以将其降低到95 Ω? 如果他们有电路板的 s 参数、他们能否与我们分享、以便我们能够首先对其进行仿真?

    谢谢
    David