This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV642:快速 AUX 特性支持

Guru**** 2797145 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3DV642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/721425/ts3dv642-fast-aux-feature-support

器件型号:TS3DV642

尊敬的团队:

我的客户希望使用 TS3DV642作为 eDP1.4开关。 他们希望支持快速 AUX 功能(720Mbps)。  

但我无法在数据表中找到 AUX 的带宽。  

您能否帮助检查 TS3DV642是否支持此类功能?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TS3DV642的带宽不支持8.1Gbps 的 eDP1.4。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我知道、eDP1.4的数据速率仅为5.4Gbps。 eDP1.4a 具有8.1Gbps 数据速率。

    规格和非 A 规格具有不同的数据速率。 我是对的吗?  

    但我的客户只需要如下所示的每通道5.4Gbps。  

    我还想知道 TS3DV642的辅助设备是否支持720Mbps。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我发现数据表显示 TS3DV642可以支持 DP1.4信号切换。  

    那么、它应该能够支持8.1Gbps、不支持吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它可能支持8.1G、但绝对不支持快速 AUX。