请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CD4067B 主题中讨论的其他器件: MSP430F6736、 MUX506
大家好、
我正在与 CD4067B 合作开发一个项目。 我正在使用 msp430f6736发送选择信号 A、B、C、D 和抑制信号。 但是、我无法使用选择信号来切换输入线路。 我从多路复用器获取输出、因为输入在线路0 (引脚#9)上、即使我将选择信号更改为其他数字也是如此。 即使我将抑制信号更改为逻辑1、多路复用器也会选择线路0并将输出显示为线路0上的输出。
这是我连接的电路。 多路复用器的输入是0-1V 范围的模拟输入线路。
电路中是否存在错误?
您能帮我解决我面临的问题吗?
谢谢、
评估