This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3245A:查询

Guru**** 2506305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/933065/sn74cbtlv3245a-query

器件型号:SN74CBTLV3245A

您好!

我在 Hillside RCB 中使用 SN74CBTLV3245ARGYR。 它有一个中心垫、没有太多关于它的描述。 我想检查它是否需要连接到 GND 或仅焊接到 PCB 是否足够好?

解决方案中的一些细节对我来说将是一个很大的帮助。

谢谢、此致、

Rudra Prakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    允许但不需要将其连接到 GND;请参阅 [常见问题解答]有关信号开关和多路复用器的常见问题解答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rudra、

    如 Clemens 所示、常见问题解答页面上提供了更多详细信息。

    简而言之、外露焊盘用于部件散热。 至少需要将其焊接到电路板上、并且可以选择将外露焊盘以电气方式接地。

    如果在外露焊盘的焊盘图案上放置了一个过孔、并将其指向板底部的铜多边形、则将外露焊盘的热阻降低到空气中、则焊盘将连接到 PCB、 从而使器件在运行期间的温度上升幅度不会太大。  为了减少多边形覆铜的数量并增加 GND 多边形表面积、为了实现更好的散热、将这个焊盘连接至 GND 有可能带来好处。  

    但是、外露焊盘必须为悬空或 GND、它不能处于任何其他定义的电势、以帮助防止损坏器件。

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Parker、Clemens。   

    谢谢、此致、

    Rudra Prakash