主题中讨论的其他器件:ISO7041-Q1、SN74LV125A-Q1 、SN54LVTH244A-SP
您好!
我正在研究 CubeSat 的子系统、其中可靠性非常重要。 我要跟你谈谈,我要跟你谈谈。"
例如、uC 和 FRAM 芯片之间有 SPI 总线。 FRAM 芯片由 VDD_FRAM 供电(通过 LCL 供电)、而 uC 通过另一个 LCL 供电以获取 VDD。
不使用 FRAM 时、我想将其与 SPI 总线切断。 我正在考虑两个选项:
a) ISO7041-Q1将此数字隔离器用于信号线。 GND 很常见、两个电源引脚都连接到 VDD_FRAM。 当 FRAM 未激活时、它将断电。
b)使用 SN3257-Q1开关。 它将由 VDD_FRAM 供电、并且在默认情况下、输出 A 将悬空(与 SPI 总线断开连接)。 上电并激活 SEL 引脚后、它将切换到将连接 SPI 的输出 B。 此型号具有"断电"保护功能。
在此应用中、哪个选项更可靠? 请注意、由于采用 CMOS 技术制造、我需要在大部分时间使这些 IC 保持关闭状态、以避免受到 SEE 的影响(辐射)。
此致!
Slawek