This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A22364:在"负信号功能"处使用哪种技术?

Guru**** 2521000 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A22364, TS5A22362

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1248141/ts5a22364-which-technique-are-used-at-negative-signaling-capability

器件型号:TS5A22364
主题中讨论的其他器件: TS5A22362

您好、团队成员:

我的客户想要使用 TS5A22364或 TS5A22362、以便了解"负信号功能"特性如何 与 2.3~5.5VCC 和 GND 一起使用?

请告诉我。

此致、

赵英植

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ernest:

    负信号功能允许 GND 以下的负信号仅使用单电源电压即可通过不失真的情况。 具体来说、它允许低至 VCC - 5.5V 的信号通过、因此可通负信号范围将取决于您的客户使用的 VCC。 下表显示了不同 VCC 的最大和最小信号范围。  

    另外要注意的是、在关断状态下(器件断电时)、负信号功能不允许信号低于 GND。

    此致、  

    圣地亚哥