请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74LV4052A 大家好、
该器件是否可在1.8V 输入的条件下使用?
我看到 Vcc 的范围为2V 至5.5V、但却找不到 Y 信号和 COM 信号的相关信息。
Br、
波长
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
该器件是否可在1.8V 输入的条件下使用?
我看到 Vcc 的范围为2V 至5.5V、但却找不到 Y 信号和 COM 信号的相关信息。
Br、
波长
模拟 I/O 电压的范围指定为 VIO。 此范围内为1.8V。