This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4052A:I2C 建议多路复用器

Guru**** 1931890 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9546A, TCA9548A, SN74LV4052A, SN74LV4051A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1336118/sn74lv4052a-mux-for-i2c-recommendation

器件型号:SN74LV4052A
主题中讨论的其他器件:TCA9548A、TCA9546A 、、 SN74LV4051A

大家好、

对于以下请求、我们是否有建议?

1、4通道2.3-5.5V I2C/SMBus 多路复用器

2. 8通道2.3-5.5V I2C/SMBus 多路复用器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、您会希望使用一个可自行通过 I²C 控制的开关。 请参见 TCA9546A 或 TCA9548A;这些器件还支持电平转换。

    如果要使用单独的 GPIO 信号控制开关、则可以使用任何支持电源电压且 Ron 足够低的模拟开关。 SN74LV4052A 或2x SN74LV4051A 可以正常工作。