请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TS3A5018 大家好、
我的客户询问 IC 在通电后正常工作需要多长时间? 您可以帮助进行评论吗?
此致、
海亮
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户询问 IC 在通电后正常工作需要多长时间? 您可以帮助进行评论吗?
此致、
海亮
由于存在去耦电容器、电源电压将缓慢上升。 因此、当电源电压达到指定的最小值1.65V 时、开关便开始工作。
您好!
我同意 Clemens 的观点、我们不指定此器件的任何 VCC 上电延迟。 但是、当器件达到1.65时、开关将开始工作。
如果您需要更多帮助,请告诉我!
此致、
卡梅隆