主题中讨论的其他器件: SN74LV4052A、 CD74HC4052
您好!
我的当前设计使用 具有3.3V VDD 的 CD4052B、I 在 A 和 B 引脚上的开关频率高于10kHz 时会出现巨大电阻、
我在 E2E 论坛上看到许多建议、 在使用3.3V 电压时使用 CD74HC4052M 而不是 CD4052B。
CD74HC4052M 在3.3V VDD 中的电阻是否较小?
CD74HC4052M 是否 完全取代了 CD4052B ? (封装、功能)
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我的当前设计使用 具有3.3V VDD 的 CD4052B、I 在 A 和 B 引脚上的开关频率高于10kHz 时会出现巨大电阻、
我在 E2E 论坛上看到许多建议、 在使用3.3V 电压时使用 CD74HC4052M 而不是 CD4052B。
CD74HC4052M 在3.3V VDD 中的电阻是否较小?
CD74HC4052M 是否 完全取代了 CD4052B ? (封装、功能)
谢谢。
是;CD74HC4052和 SN74LV4052A 都可以替代 CD4052B、在低电压下性能更佳。
哪一个更适合新设计? (持久性)
据我所见、两者都是以相当的数量售出的。
它们具有稍微不同的电气特性(CD 具有更高的带宽、这对于10 kHz 无关紧要)、但我想两者都可以正常运行。 您可以根据价格和供货情况进行选择。
您好 NCal
这两种器件都会满足您的应用需求。 如果您正在寻找 SOIC 封装器件、您可以考虑使用 CD74HC4052M96或 SN74LV4052ADR、因为这两款器件都将有很长的使用寿命并且不会很快被清空。
这些器件之间的主要区别在于 、 SN74LV4052A 采用单电源供电、而 CD74HC4052可采用单电源和双电源供电。
如果您只 需要在3.3V 电源下运行的器件、可以使用 SN74LV4052A。
如果您需要任何进一步的帮助、请告诉我!
此致、
卡梅隆